我们的passionforscience

Seeding Labs – Instrumental Access项目

“足以改变生活的发现始于合适的人拥有合适的设备。”赛多利斯非常赞同这一说法。正因如此,Seeding Labs的这条宣言促使我们立即成为其领航项目“Instrumental Access”的赞助商,将全新的实验室设备捐赠给发展中国家的优秀科学家。

Seeding Labs使我们能够支持那些高度敬业但贫困的科学家,帮助他们追逐对科学的激情 (passionforscience),最终实现研究目标。

顶部

通过科学家格言卡片来展现自我

“天才离不开激情。”——我们认为Theodor Mommsen完美地诠释了这句话。

您是否想要通过格言来展现科学家的思想和内心?用一条精辟的格言给您的同事或朋友留下深刻的印象?我们制作了12张卡片,上面印有广受欢迎的科学家励志格言。
 
想要印刷版?

联系我们

顶部

历史

赛多利斯的科学激情可追溯至近 150 年前

1870

一切源于德国哥廷根大学,前“大学机械师” Florenz Sartorius先生 奠定了这家精密称重公司的基石。1870年,Sartorius先生创立了名为“Feinmechanische Werkstatt F. Sartorius”的机械工作坊,开始了商业化生产。他的开创性发明——短臂分析天平——由于使用了轻型铝合金,彻底改变了研究型实验室中的工作。

1898

1898年,Sartorius先生 在哥廷根的 Weender Landstrasse 建立了新的生产基地,从此直到2018年,它一直会是公司的总部。

1914

赛多利斯已转变为一家上市贸易公司。“Sartorius-Werke AG”根据不同的产品组,被分割为四个部门:1 天平,2 切片机,3 恒温器和培养箱,4 测量、天文和地磁场仪器。公司在多个科技行业都享誉世界。当时, “Sartorius-Werke AG”生产的约 60% 的产品都出口至国外。

1922

Richard Zsigmondy先生于 1922 年发明了“冷超滤器”。这些过滤器是赛多利斯分离和过滤技术产品商业化的基础。

1927

1927年,Sartorius先生与诺贝尔化学奖得主 Richard Zsigmondy先生合作成立了股份有限公司“Membranfiltergesellschaft mbH”。Zsigmondy 发明的膜为 赛多利斯膜过滤产品的开发奠定了基础。例如,赛多利斯现在生产的用于妊娠检测试纸的特殊膜产品。

1954

赛多利斯的首款电磁强制补偿 (EMC) 天平 Elektrono 1 已开始商业化生产。

1955

赛多利斯引入了首款在常规大气条件下进行称量的微量天平。

1958

第100,000台分析天平制成。

1970

赛多利斯制造了第一台电子精密分析天平。由此而来的潮水般的订单催生了多个国外子公司,并且对赛多利斯集团在今日的发展有着决定性的贡献。

1971

首款纳克天平创下了最精密天平的世界纪录。此天平曾用于称量宇航员尼尔·阿姆斯特朗从远征中带回地球的月球岩石。

1979

发布了首款上皿式分析天平。

1983

推出了首款用于膜过滤器系统完整性测试的自动装置。

1988

赛多利斯 Liquid Handling(前身为 Biohit)研发了首款电子移液器。两年后,推出了首款商业上成功的电子移液器—Proline®

1990

赛多利斯上市。

1996

世界首款超微量天平亮相,其称重能力为:2100万数位的分度数,0.1µg 的精确度。(图片:1974年的超微量电子天平,称重能力:3g,最小可读数:0.3µg)

1999

赛多利斯通过收购 Vivascience(细胞培养技术、蛋白质提纯和超滤的创新型产品)和 Denver 仪器公司(实验天平和测量技术)扩展了产品组合。

2000

赛多利斯 收购了世界领先的发酵罐、生物反应器和细胞培养系统制造商 B. Braun Biotech International。

2005

赛多利斯收购了总部在美国亚利桑那州的应用专家 Omnimark Instrument Corporation(水分测定)100%的股权。(图片:水分测定仪组合包)

2005

联合德国伊尔默瑙技术大学,赛多利斯开发了世界上最精密的天平。使用所谓的超级质量比较仪,1千克公斤原器——国家计量研究院用其校准砝码——通过在纳克范围内测量砝码偏差来进行校准。

2011

赛多利斯收购了 Biohit 的液体处理部门——芬兰实验室专家。拥有了液体处理技术,集团为实验室仪器增加了一个关键组件。

2012

赛多利斯上升进入TecDAX,德国30支最大的和最具流动性的科技股的主导指数。

2016

赛多利斯收购了美国 IntelliCyt 公司,它是一家屡获殊荣的创新型公司和制造商,生产用于药物开发的细胞筛选平台。同年,还收购了快速病毒定量专家 ViroCyt 公司。

顶部

产品赞助

来自赛多利斯的鼎立支持。开展研究的理想催化剂。

有时,哪怕一些小事也会产生巨大的影响。比如,在合适的时间遇到合适的人;分享自己的见解和经验;突然间获得了能够推动研究向前发展的宝贵信息或支持。

我们不靠机会,而是主动为成长中的科学家创造好的机会。

我们通过赞助科学活动和研讨会,促进专家和年轻科学家之间的科学交流与联系。我们通过展示会和交流会分享自己的科学专业知识,推动研究项目和职业发展。我们表彰并奖励投身于科学的行为和卓越成就,通过提供产品和资金支持推进创新性研究项目。

为什么?因为有时候,一点点催化剂就有可能将宏伟的愿景变为现实。

顶部

联系我们

Your Data

顶部