赛多利斯打造了完美的研究环境。
应用我们的实验室必备产品与高级分析技术

适合实验室日常工作的创新解决方案。

作为全球领先的制药和实验室设备供应商,赛多利斯可帮助您应对科学实验室环境中面临的日常挑战。赛多利斯提供的品种齐全的优质实验室仪器、耗材和服务,已然成为顶尖研究机构、生物技术和制药公司的实验室不可缺少的一部分。

发表的高质量数据都来自于清洁的实验——利用我们一流的实验室设备可以轻松完成。实验室基础产品、日常耗材、用于高级分析的特殊应用——我们精密的组合提供多种产品和服务,以满足您的需求。

了解我们的创新性实验室解决方案,简化并升级您的实验设置:

实验室基础产品

离心机

Hotspot Image
创新的实验室产品|赛多利斯

简单易用的菜单

  • 便于读取的显示器
  • 直观明了的菜单
  • 自定义加速和减速配置的存储
  • 各种型号的 10 至 60 个程序
创新的实验室产品|赛多利斯

盖锁

  • 马达驱动的机电锁盖
  • 自动盖锁释放
创新的实验室产品|赛多利斯

制冷选项

  • 压缩机制冷
  • 各种型号的温度范围为 -20°C 至 +40°C
  • 调节增量为 1°C
  • 最大速度下保证 4°C
  • 不含氯氟烃的制冷剂(R404a)

Centrisart®* – 静音离心机系列

无论您的应用和空间要求如何,我们的 Centrisart®*离心机新品系列都能为您提供正确的解决方案。可以从具有不同的冷却选项和容量的微型、通用和高速离心机中进行选择。

即使以最高速运转,也能够享受每种型号近乎静音的运行。因此,您可以全神贯注地工作,而免于噪音干扰。

进一步了解 Centrisart®

*不适用于英国。

顶部

过滤

Hotspot Image
创新的实验室产品|赛多利斯

Claristep® 工作台

  • 台盖上的凹槽用于对齐 Claristep® 过滤器的盖子
  • 手动操作;无需真空源或供电
  • 盖子同步关闭
  • 过滤 60 μL 至 600 μL 的样本容量
  • 残留量 < 30 μL
创新的实验室产品|赛多利斯

Claristep® 过滤器

  • 气袋挤压液体通过滤膜,该气袋在工作台关闭时产生于过滤器之上
  • 由于样品和过滤器以及盖的接触时间短暂,不会导致污染
  • 2 种孔径选择
  • 可以使用任意 12 x 32 mm的样品瓶收集滤液
创新的实验室产品|赛多利斯

Claristep® 工作台托盘

  • 可移除和可更换的托盘
  • 完美搭配任意外部尺寸为 12 x 32 mm 的样品瓶
  • 保证满载的样品收集瓶的稳定安全支撑和转移

Claristep® – 人体工程学的样品制备解决方案

简化了每日单调耗时的样品制备工作。通过使用我们新式的非注射式 Claristep® 过滤系统,您从此可以省时省力甚至减少浪费。其正在申请专利的设计使您能够快速同步纯化 8 个样品。

此外,还可以最小化您的手部力量。只需轻轻按压台盖一次同时过滤8样品,而不必使用一次性注射器重复该令人疲惫的程序 8 次。

进一步了解 Claristep®

顶部

实验室纯水

Hotspot Image
创新的实验室产品|赛多利斯

arium® 5 L 储水袋

  • 更换快速方便,5 分钟内便可完成
  • 用户安全性高,因为不需要使用清洁的化学试剂
  • 封闭的抛弃型储水技术确保高质量水质
  • S71 特种材料包含多层复合隔气性生物安全膜
创新的实验室产品|赛多利斯

arium® 纯化柱

  • 凭借高效的大容量离子交换树脂纯化柱实现高性能容量
  • 高质量活性炭快速有效的吸附污染物
  • 切向流方式避免混合树脂分离
  • 专利的连接方式便于耗材更换
创新的实验室产品|赛多利斯

arium® mini plus 预处理及反渗透柱

  • 高效催化活化剂移除氯气等氧化剂
  • 采用环保而经济的低能膜
  • 高回收率反渗透膜有效吸附污染物
创新的实验室产品|赛多利斯

arium® 紫外线灯 (185/254 nm)

  • 水平放置,减少温度梯度影响
  • 有效的去除有机化合物
  • 降低微生物污染
  • 易于更换
创新的实验室产品|赛多利斯

arium® 终端除菌过滤器

  • 极佳的使用寿命和流速
  • 通过 HIMA 和 ASTM F-838-05 标准认证
  • 通过完整性测试和质量认证
  • 根据USP 6 级塑料测试,符合 WFI 质量标准
  • 根据 DIN EN ISO 9001 标准生产

arium® mini – 当前唯一集成了袋式储水技术的小型实验室超纯水系统

日复一日,始终坚持最高水质。我们新的超纯水系统 arium® mini 采用独特的袋式水箱系统,适合于每日10升左右的用水量,是您获得可靠和可重复性结果的关键因素。

它提高了实验结果的确定性,不仅可节省您的时间,还可提高您的研究效率。

选配的无菌包装超滤柱能够为高精度的细胞培养实验提供极高的安全性。arium CellPlus是能有效去除内毒素、RNase、DNase、微生物和颗粒物的终端超滤柱。

进一步了解arium® mini

进一步了解arium® CellPlus

顶部

实验室称量

Hotspot Image
创新的实验室产品|赛多利斯

防风罩

  • 由电机驱动的自动防风罩具有学习功能—记忆每一块玻璃板的位置
  • 高度机械稳定性;防风罩的门能够毫不费力、安静地开阖。
  • 可通过接触式人体工学按键或非接触式红外传感器(可选)轻松开启
创新的实验室产品|赛多利斯

可选配Q-Stat 静电消除器

  • 集成于DI防风罩内
  • 消除影响样品或样品容器称重测量的静电荷
  • 有效的四个离子发生器,有效提高称重结果的稳定性和准确性
创新的实验室产品|赛多利斯

Cubis® Individual

  • 从赛多利斯 App 中心下载Q-Apps,对您的Cubis®设备进行个性化设置
  • Q-Apps可根据个人需求进行个性化设置
  • Q-Apps可涵盖整个实验室流程,无需在天平旁使用电脑
创新的实验室产品|赛多利斯

Q-Level

  • Cubis®检查、记录并自动调水平
  • 内置电机可在几秒之内实现Cubis® 设备的调平
创新的实验室产品|赛多利斯

Q-Com无限通信

  • Q-Com是一个综合通信概念,支持将Cubis®设备整合入您的流程和IT结构
  • 支持几乎所有USB、RS232C、以太网和SD卡的双向通信
  • Cubis® MSA为工艺整合和数据传输提供现代Web服务通信

Cubis® – 首个模块化设计的实验室天平系列

Cubis®系列高性能实验室天平是行业公认的标尺。其模块化设计让您能够根据自己的流程实现天平的最优化配置。多种超微量天平、微量天平、分析天平以及精密天平,从入门级到高性能型号任您选择。

利用独特的Cubis® individual软件,您可以将数据整合到您的软件基础架构中。赛多利斯App中心提供多种标准化应用(Q-Apps),供您下载。如果标准应用不能满足您的任务,我们的Cubis® individual专家还可以为您量身打造Q-App应用服务。

进一步了解Cubis®

顶部

液体处理

Hotspot Image
创新的实验室产品|赛多利斯

人体工程学设计

  • 舒适的手柄和指钩设计让您可毫不费力地将移液器握在手中
创新的实验室产品|赛多利斯

4位数字显示

  • 大尺寸清晰显示屏,便于正确设置容量
  • 即使移液器是倾斜的,仍可轻松读取容量
创新的实验室产品|赛多利斯

校准调节

  • 对于各种类型的液体,均可轻松进行调节
  • 调整刻度表示调节程度
创新的实验室产品|赛多利斯

安全圆锥过滤器

  • 采用独有的安全圆锥过滤器退除装置,按下活塞和吸头退除器便可轻松移除过滤器
  • 经济有效地避免污染
  • 适用于所有> 10 µl的型号
创新的实验室产品|赛多利斯

Optilock 容量锁定

  • 移液时防止意外容量变化
  • 利用 Optilock 的双重功能,可以用单手或双手设置容量
创新的实验室产品|赛多利斯

Optiject 和 Optiload

  • 吸头安装和弹出力小
  • Optiject 采用杠杆式吸头弹出功能,可顺畅可控的弹出吸头
  • Optiload是弹簧式吸头圆锥,确保用最小的力安装吸头,实现完美密封

Tacta - 完美平衡的手动移液器

想要体验拥有完美均衡的移液器吗?全新的高端手动移液器 Tacta,可以满足您的愿望。我们用前沿的解决方案来设计移液器,使其能满足和适应您的任何要求:卓越的舒适度和可靠性与智能安全技术完美结合。

体验Tacta ,感受与以往的不同。

进一步了解Tacta

顶部

Hotspot Image
创新的实验室产品|赛多利斯

人体工程学设计

  • 质量极轻,100克起
  • 舒适的手柄和指钩设计让您能毫不费力地将Picus® NxT握在手中
  • 布局合理的轻触式操作按钮和电动吸头弹出,帮助减少肌肉拉伤
创新的实验室产品|赛多利斯

多级密码保护*

  • 支持管理员和用户单独使用
  • 保护您的存储程序免受未经授权的更改
  • 对特定个人或群体进行使用限制
创新的实验室产品|赛多利斯

服务提醒

  • 维护和校准提醒*会提醒您在必要时对设备进行维护与校准。
  • 在不宜使用设备的状况下,支持设备锁定;如:遭受污染或需要进行维护校准时。
创新的实验室产品|赛多利斯

微孔板向导

  • 引导您移液至正确的孔中
  • 支持96和384孔板
创新的实验室产品|赛多利斯

圆锥过滤器

  • 经济有效地预防污染风险
  • 适用于所有> 10 µl的型号
  • 便于更换
  • 与不含滤芯的吸头共同使用
创新的实验室产品|赛多利斯

已通过3点校准证书认证

  • 附于每款Picus® NxT产品中
  • 符合最严格的实验室标准
  • 符合ISO 17025及ISO 8655标准
创新的实验室产品|赛多利斯

移液模式和协议

  • 使工作流程更顺畅
  • 允许建立多种模式的个性化顺序移液方案
  • 重复使用时,可节省多达3个协议、10个步骤
创新的实验室产品|赛多利斯

操作简便

  • 独特的调整轮提供极快的容量设置和菜单导航
  • 直观的用户界面,提供多种语言选项:英文、法文、德文、俄文、中文,方便使用

Picus® NxT –超轻的电动移液器家族

享受超高舒适度、安全性和高效率的移液。我们新推出的Picus® NxT家族产品符合最严格的实验室标准,并已通过3点校准证书认证。

Picus® NxT设计轻巧独特(质量100克起),符合人体工学,可将您的肌肉压力降到最低。多种移液模式和用户自定义方案*,让您能够根据需要自定义移液工作流程,从而提高工作速度。

进一步了解Picus® NxT

顶部

微生物分析

Hotspot Image
创新的实验室产品|赛多利斯

Microsart® @filter

  • 漏斗、过滤器和底座的组合
  • 即用型,一个单元中包括100ml或250ml的漏斗和格状滤膜
  • 漏斗的卡扣式闭合设计使移除更轻松,无需用力挤压塑料
  • 采用卡扣式闭合设计,使材料在向不锈钢歧管调节和移动时更简便
  • 滤膜颜色和滤孔大小有多种选择
创新的实验室产品|赛多利斯

Microsart® @media

  • 按照USP和EP标准预充填不同类型的琼脂培养基
  • 无菌包装,即取即用
  • 活动的盖子完美盖合过滤器底盘,以便完成从Microsart® @filter到琼脂的免接触式膜转移
  • 可提起式内盖让培养菌落的获取更为简便
创新的实验室产品|赛多利斯

Microsart® e.jet直排泵

  • 真空实验室泵可以为真空过滤提供完全真空状态,并同时将滤出的液体作为废液直接排出
  • 设有恒定流量和最大真空设定度(600 mbar),利于顺畅可靠地过滤微生物
  • 与Microsart® Combi.jetCombi.jet, @filter和 @media配合使用效果更佳
创新的实验室产品|赛多利斯

Microsart® Combi.jet过滤系统

  • 由高级不锈钢制成的两联过滤系统
  • 为方便与Microsart® e.jet直排泵连接而特别设计
  • 与Microsart® @media 和 @filter配合使用,可达到微生物质量控制测试的最优效果
  • 无菌通风,防止过滤器底部二次污染

Microsart® @media 和 @filter – 绝对安全的免接触式使用

根据USP和EP标准,提升微生物限度测试的安全性。通过Microsart® @media 与Microsart® @filter单元相结合,引入独特的免接触式琼脂和膜转移概念。

培养基盘为预填装,有几种培养基可供选择。活动的盖子方便您将膜从过滤器单元的底座转移至琼脂上。无需使用镊子,将二次污染风险降低近无。特制的培养基盘和盖子设计可防止残留气泡。

同时,卡扣式闭合的过滤漏斗让滤后移除漏斗的过程变得快捷简便。无需任何其他昂贵的设备协助移除。

进一步了解Microsart®

顶部

高级分析技术

无菌液体转移

Hotspot Image
创新的实验室产品|赛多利斯

Minisart® 空气过滤器可维持无菌屏障,确保进入的空气安全,在灌装瓶子的同时排空瓶中的空气。

创新的实验室产品|赛多利斯

剪断QUICKSEAL® 的collar,即可无菌断开管路。

创新的实验室产品|赛多利斯

MYCAP® 无菌密封系统提供了一系列硅胶或TPE管件,如C-Flex®,是注重可配置性应用的理想之选。

创新的实验室产品|赛多利斯

MYCAP® 是真正意义上的一体化技术。高性能、可靠的硅胶密封完全相同,无论管件端口的数量多少、大小或材料,且不随容器类型或体积改变。

创新的实验室产品|赛多利斯

MYCAP® 适用于各种瓶子,是一体化技术的通用解决方案,涵盖研发到批量药物生产和储存过程。

创新的实验室产品|赛多利斯

防吸管尖采用了特殊设计,可防止管件吸住侧壁,确保最后一滴液体的吸取。

创新的实验室产品|赛多利斯

MYCAP® 整合了用于无菌液体传输的液体过滤器、可实现安全的液体处理的无菌连接器等,极大地提升了功能性。

MYCAP®瓶口密封装置。无污染且无忧的液体处理

如果有一颗小颗粒污染了样本,就会破坏一整天、一周甚至一个月的实验成果。因此,液体的无菌转移及安全的密封管路和容器不仅是药物开发商和制造商所必需的,而且对于每个细胞培养实验或采用高度灵敏的检测方法的研究实验都至关重要。

采用创新型无菌管件断开和密封系统QUICKSEAL® 以及新型瓶口密封系统MYCAP® 处理、转移并保存您的液体,不仅快速、使用极其简单,且绝对安全。

进一步了解MYCAP®

顶部

细胞分析

Hotspot Image
创新的实验室产品|赛多利斯

独特的光学设计

  • 光学元件移动,而细胞保持静止状态,不受影响
  • 适用于监测敏感和非贴壁细胞
  • 提供高质量的相位、高分辨率和荧光图像,用于精确、多用途的数据分析
创新的实验室产品|赛多利斯

简单、灵活的样本制备

  • 适用于多种培养容器和细胞培养应用
  • 精心开发的IncuCyte试剂可尽可能减小对细胞的影响,并达到高效
创新的实验室产品|赛多利斯

直观的用户界面

  • 简单、快速、灵活的实验设置
  • 从设置到分析的整个过程中自动追踪实验条件
  • 您只需要进行设置,剩下的工作交给IncuCyte完成

IncuCyte活细胞成像分析系统。在培养箱内不受干扰的活细胞监测。

您是否想过细胞在培养箱内到底在做什么?当然,您可以将它们从稳定的培养箱环境中取出,放在显微镜下观察。但这样做也意味着严重干扰了培养条件,不可避免会对每个时间点的结果分析造成影响。

在培养箱内对细胞进行分析,使其不受外界干扰,可获得更深入、更具生理相关性的细胞信息,揭开培养箱内细胞生命的神秘面纱。在稳定的培养条件下,连续数天、数周,实时监测细胞行为。使用IncuCyte® S3活细胞分析系统进行活细胞成像研究,深入了解新奇的、令人激动的生物学过程。

进一步了解IncuCyte® 系统

顶部

Hotspot Image
创新的实验室产品|赛多利斯

以孔板为中心的工作流程

  • 互动式操作环境,轻松实现试验开发、数据分析和决策
  • 与标准化群体选择相整合的整板级试验注释、数据分析与结果呈现
  • 在整个实验中,对感兴趣的孔进行鉴定、比较和排序,操作便捷
创新的实验室产品|赛多利斯

优化的自动化检测

  • 具有7个数量级的动态检测范围,无需调节电压,适用于多用户环境
  • 完全兼容机械臂上样
  • 用户可自定义的灵活洗涤和清洁方案
创新的实验室产品|赛多利斯

小体积取样

  • 快速上样专利技术,无死腔
  • 5分钟内完成96孔板样本采集与数据分析
  • 为了使试剂使用最大化,iQue Screener能够从最少6 µL样本中采集最少1 µL样品。
  • 经验证的、专注于应用的试剂盒,确保极佳的结果。

IntelliCyt iQue® Screener PLUS —— 简单直接的免疫细胞表型和功能分析

微生物和传染病、癌症的起源和发展过程、免疫系统中精妙的细胞协作——这些领域都涉及极度复杂的过程,充满了未解的谜团。

无论你是开发一种新的治疗性抗体、特异性的免疫检查点抑制剂,或是评估CAR T细胞功能,来了解IntelliCyt iQue® Screener PLUS 如何以前所未有的速度、深度和规模为探索生物学机制提供新的见解。这款智能的细胞分析平台整合了专利的快速微孔板采样技术,可以独特地同时检测每个样本中的细胞及其分泌蛋白,且检测体积可低至1 µL。同时,通过综合性的分析和可视化结果,将获得的多参数数据快速转化成切实可行的结果。

进一步了解iQue® Screener PLUS系统

顶部

哺乳动物细胞培养

Hotspot Image
创新的实验室产品|赛多利斯

除菌过滤

除菌过滤器是0.2 μm 的聚醚砜(PES) 膜,预过滤膜为100% 的高纯度石英滤膜:选用该材料以及具有大表面的过滤器可确保获得高流速。

创新的实验室产品|赛多利斯

澄清

20 mL 注射器预装有0.5 g助滤剂,可用于澄清任何细胞密度的细胞培养样本。助滤剂使用高纯度的硅藻土 (DE) 制成,它具有惰性且不溶于水,且已经过优化,适用于细胞培养收集物。

创新的实验室产品|赛多利斯

轻松转移

方便的灌装管,可从50 mL Falcon试管或ambr® 15生物反应器中轻松回收样本。

Sartoclear Dynamics® Lab——快速获取澄清的哺乳动物上清液。

我们的Sartoclear Dynamics® Lab试剂盒可使您在几分钟内获取分泌型蛋白。采用先进的过滤方法,可以省去离心步骤——以及离心瓶的洗涤和灭菌。利用Sartoclear Dynamics Lab,您可以一步完成15 mL至1,000 mL的哺乳动物细胞培养物的过滤,过滤后的样本可直接用于下游处理步骤,如蛋白纯化和浓缩——快速且简单。

进一步了解Sartoclear Dynamics® Lab

顶部

微生物发酵

Hotspot Image
创新的实验室产品|赛多利斯

简易的自动化通气系统

  • 无需手动调节流量计
  • 直观的设置便于使用:连接通气管道,配置通气属性,进入 DO 设置点 - 完成!
创新的实验室产品|赛多利斯

直观的用户操作界面

  • 直观操作,初学者和经验丰富人员均可简便控制
创新的实验室产品|赛多利斯

快速加载的蠕动泵

  • 三秒内完成管路安装
  • 不再有夹痛手指,撕破手套,或 是蠕动泵头管道滑落的风险!
创新的实验室产品|赛多利斯

集成的再循环冷却装置

  • 可用于任意实验室的发酵
  • 将用水量降至最低
创新的实验室产品|赛多利斯

玻璃以及一次性使用

  • 在每天的工作中实现更大的灵活性
  • UniVessel® 玻璃培养罐 - 配备最大工作体积分别为 1 L、2 L或 5 L的单层玻璃罐。
  • UniVessel® 一次性使用培养罐 - 最大工作体积为2L的一次性使用容器
创新的实验室产品|赛多利斯

批量补料控制

  • 用批量补料程序实现更高细胞密度
  • 使用控制外部变速泵的菜单,进行方便的补料配置

BIOSTAT® A。在细胞培养和微生物发酵工艺中发挥巨大作用的小型生物反应器。

无论您是细胞培养、重组蛋白表达或微生物发酵操作的新手,还是经验丰富的专家,您都一定会受益于这款小型通用基础型生物反应器的强大功能。仔细观察一下,您一定会惊讶地发现 BIOSTAT® A 具备了在紧凑的全自动系统中测量和控制最佳培养条件所必需的全部特性和功能。

体验安心,BIOSTAT® A 将始终确保细胞安全并提供良好照顾 - 即使您身处实验室之外。

进一步了解BIOSTAT® A

顶部

Hotspot Image
创新的实验室产品|赛多利斯

全自动取样和液体补料

创新的实验室产品|赛多利斯

24或48个一次性细胞培养微型生物反应器罐体特点

  • 10 – 15 mL工作体积
  • 桨叶
  • 取样端口
  • pH 和 DO 传感器端口
  • 可选配的气体分布器

多种罐体变型可选

创新的实验室产品|赛多利斯

ambr® 15 微生物培养的发酵罐系统配有

  • 24 一次性微型发酵罐体
  • 补充添加pH试剂
  • 单独的罐体温度控制
  • 冷冻存储培养基和培养样品的冷凝板
创新的实验室产品|赛多利斯

连续并稳定的控制 pH, CO2, 搅拌桨叶和气体分配器

创新的实验室产品|赛多利斯

设计尺寸适合放入标准的生物安全柜内

ambr 15 - 符合工业标准的多联并行生物反应器系统

同时运行多个微生物或者细胞培养实验,逻辑上是困难的。

这是我们开发ambr® 15 的原因。非常小,可以放进生物安全柜。ambr® 15可以同时控制、处理并监控多达24个并行的用于发酵的微型生物反应器, 或者48个细胞培养应用。

将您的培养委托给全自动的ambr® 15微型生物反应器,革命性的改变您实验室菌株|细胞系的开发和工艺优化。

查看更多关于ambr® 15细胞培养生物反应器的内容

查看更多关于ambr® 15发酵罐的内容

顶部

服务

赛多利斯服务部, 一个强大的团队致力于您的成功

轻松达到您的高质量要求。得益于赛多利斯的专业技术,您将不断地获得完全符合您标准的结果。体验我们一流的设备认证、预防性维护和校准所带来的优势 ,并从我们的综合培训课程中受益--完全为您量身定制。

查看更多关于赛多利斯服务的内容

Hotspot Image
创新的实验室产品|赛多利斯

赛多利斯 培训和实验室学院

赛多利斯 提供广泛的培训课程,教授关于 赛多利斯 产品和特定应用的的基础理论。这些课程将帮助您优化工作流程、提高工作效率、提升质量意识,从而减少操作失误,提高结果的质量。

益处:概览

  • 理论知识和实践应用的理想结合
  • 最新的行业趋势和市场信息
  • 研讨会旨在改善工艺,减少工作流程的挑战
  • 在小组内交互式工作,与业内同行互动交流

浏览培训课程

创新的实验室产品|赛多利斯

赛多利斯仪器服务

赛多利斯的高品质产品与专业服务息息相关。我们所提供的服务可以确保实验室仪器的安全、优化运行。我们的服务涵盖设备的整个生命周期——从试运转到认证,再到常规维护。

  • 安装和试运转:提供安全恰当的设备操作——从头开始
  • 合格认证 (IQ|OQ|PQ):保证符合 GLP 要求,并可方便地整合入您的质量管理系统
  • 校准:确保符合常规要求和长期的精确度要求
  • 维护:提供优化的仪器操作,并预防潜在的停机风险
  • 维修和配件:收到维护要求时,我们会携带必要配件快速抵达

查找您的产品服务

创新的实验室产品|赛多利斯

长期制造商专业知识:我们会找到最适合您的服务解决方案

长期制造商专业知识:
我们会找到最适合您的服务解决方案

我们为全球客户提供服务——我们的服务合同和全方位的服务和培训课程满足您的一切需求。与您一起,我们为您的设备找出最佳的服务解决方案。

  • 依托近150年的经验:作为长期的合作伙伴,我们将随时在您需要的时候提供服务。
  • 我们承诺将客户的反馈反映在产品设计中,并且这些产品易于维护。赛多利斯的许多仪器会在维护或校准到期时进行提示。
  • 400位服务专家经过了最新技术和趋势的良好培训。我们拥有超过650名服务团队成员,他们致力于改善客户体验并倾听客户询问。
  • 赛多利斯每年校准 300,000 台移液器和实验室天平。总体上,我们在 24 个国家拥有校准实验室。

了解更多有关赛多利斯服务的信息

顶部