REAL

HEROES

无需具备超能力,采用智能工具在3小时内获得支原体检测的特异结果。

最高的特异性,无需花费数周时间培养活的支原体:使用Microsart®支原体检测试剂盒。

为什么要浪费时间去等待可靠的结果呢?使用传统的支原体培养法无法检测到活的非可培养(VBNC)支原体,另外,还有可能得出假阴性结果。Microsart®qPCR试剂盒可以提供早期检测支原体污染的方法。不仅速度快、具有高度特异性、还符合国际准则 - 实际上还排除了假阳性和假阴性结果。一个安全快捷的解决方案。真正的英雄值得拥有最好的工具。

申请免费试用

 

Microsart®支原体检测试剂盒

  • 节省时间,避免使用长达14天的培养方案。
  • 通过使用TaqMan®探针,确保最高水平的定量PCR特异性。
  • 无需进行不确定的熔解曲线分析。
  • 依据EP 2.6.7验证了Microsart®AMP&ATMP支原体试剂盒的灵敏性、特异性和稳定性、以及是否符合国际权威机构(USP和JP)的国际标准。
  • 通过与当地权威机构密切合作进行开发。
  • 特定支原体物种的验证标准是冻干的,不具有传染性。 
  • 赛多利斯qPCR专家为特定种类的支原体验证提供详细的分步指导。
  • 即用型反应混合液中包含用于内部控制的DNA序列。
  • 减少假阴性结果和反应次数。
  • 该试剂盒适用于能够检测荧光染料FAM®和ROX®的任何类型的qPCR仪。
  • 借助清晰的、彩色编码的试剂,指导简洁的操作步骤。
  • 冻干试剂可确保质量的一致性,无需冷藏。
  • 药典测试和发布:用于控制原材料、过程测试和成品的批量放行检测:
    Microsart®AMP支原体试剂盒
  • 药典测试和发布:用于测试基于细胞的治疗剂(ATMP),如自体软骨细胞移植或CAR-T细胞:
    Microsart®ATMP支原体试剂盒
  • 研发中:用于检测细胞培养上清液中的支原体DNA:
    Microsart® RESEARCH支原体试剂盒

支原体qPCR检测展现出了黄金标准的性能、设计和结构的灵活性、经济性和生产质量。

下载宣传单

快速实时PCR支原体检测试剂盒

下载数据表

快速实时PCR支原体检测试剂盒,用于测试 ATMPs

下载数据表

免费试用:支原体检测解决方案

感兴趣吗?很高兴为您提供免费试用,我们将尽快与您取得联系!

*为必填项

data

顶部

赛多利斯服务

BioOutsource生物安全测试服务

Sartorius Stedim BioOutsource通过直接接种和膜过滤提供符合GMP法规、欧洲药典(EP)、日本药典(JP)和美国药典(USP)标准的无菌检测服务。

阅读更多关于生物安全检测服务的信息

安全和经济地去除支原体

完全经过验证的过滤器和膜

支原体可能存在于商业化的细胞培养基中,也能穿过0.2 µm 孔径的无菌过滤器。

这是为什么我们要开发出带有 0.2 µm 预过滤层的 Sartopore® 2 XLM 过滤器和0.1 µm 的终端虑膜用于成功截留支原体。

如何降低细胞培养基|发酵工艺中支原体污染的风险?点击查看更多信息。

下载宣传单

顶部